你好!我把程序flash到板子上了,但是没法连接在Visualizer 4.4.0中显示Demo程序
第一步,flash

成功


第二步用网口调试器检查,可以连接UART,并且有数据,可以连接Data Port但是没有数据

第三步在Visualizer 4.4.0中连接不了,SDK是 4.3.0


下边一直显示等待数据
第四步 用CCS Terminal Com10 和Com11 都可以连接,但是Com10可以看到CCC后再也没有信息,但是Com11也没有内容。
我用的是win11操作系统
找了好多天找不出原因。是不是板子上边哪里设置错了?或者有明确教程可以一步步对AWR2944EVM怎么跑Demo在CCS 或者 Visualizer的?