您好,我还想问一下,如果我们想实现采集一段数据(比如8个frame)然后存储(希望储存用时较小所以希望是机器自动储存而不是手动储存),存储完毕后自动开始采集下一段信号,再存储,这样的功能可以实现嘛?或者我们能否用自己写的程序链接该硬件实现自动采集的功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我还想问一下,如果我们想实现采集一段数据(比如8个frame)然后存储(希望储存用时较小所以希望是机器自动储存而不是手动储存),存储完毕后自动开始采集下一段信号,再存储,这样的功能可以实现嘛?或者我们能否用自己写的程序链接该硬件实现自动采集的功能?
通过修改LUA脚本看看能否实现。
您好,我对于LUA脚本很陌生,我看你发我的帖子还是不太明白,请问可以详细解释一下LUA脚本是什么东西,怎样操作的嘛?编写LUA脚本的语法又是怎样的呢?有没有示范的样例呢?最多可以实现什么操作这些问题可以麻烦告知一下嘛?
请仔细阅读以下文章中LUA部分的内容。
mmwave_studio_02_01_00_00_win32\mmwave_studio_02_01_00_00\mmWaveStudio\Scripts
您好,请问我如果想要实现我问题里提到的那个功能(采集几秒钟然后自动存储后再继续采集下一段数据,持续一段时间后结束采集),我可以在你们提供的哪一个脚本里进行修改啊?如果叫我自己写一个LUA脚本效率太低了,请问有什么快捷方式嘛?