This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR1443: Zoom FFT处理

Part Number: IWR1443


1、我在官网没有找到关于Zoom FFT的相关资料,请给我mmWave设备涉及Zoom FFT处理的所有资料链接?

2、我在使用IWR1443评估板进行调试high_accuracy_14xx_mss工程时,程序无法停留在MmwDemo_dataPathTask、MmwDemo_dataPathStart、MmwDemo_processInterpolation和MmwDemo_sensorMgmtTask等函数断点处,在程序开始运行的较近处是可以执行到断点处的?(手册说的debug文件已经烧录,并且另一个工程没有该问题,debug也设置正确。我的意思是默认我的准备工作是完整的基础上给我回答,并且不要给我论坛已有链接,谢谢)

3、在使用CCS调试中的寄存器功能时一些寄存器的值显示ERR:unable to read

  • 您好,

    我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,

    1、我在官网没有找到关于Zoom FFT的相关资料,请给我mmWave设备涉及Zoom FFT处理的所有资料链接?

    关于Zoom FFT我们没有相关资料可以提供,它是一项通过多个免费来源在线提供的有详尽文档记录的技术。

    2、我在使用IWR1443评估板进行调试high_accuracy_14xx_mss工程时,程序无法停留在MmwDemo_dataPathTask、MmwDemo_dataPathStart、MmwDemo_processInterpolation和MmwDemo_sensorMgmtTask等函数断点处,在程序开始运行的较近处是可以执行到断点处的?(手册说的debug文件已经烧录,并且另一个工程没有该问题,debug也设置正确。我的意思是默认我的准备工作是完整的基础上给我回答,并且不要给我论坛已有链接,谢谢)

    优化级别是否设置为0? 

    3、在使用CCS调试中的寄存器功能时一些寄存器的值显示ERR:unable to read

    这是正常情况。您是否有专门需要读取的寄存器?