我未使用mmWaveStudio,而是使用了DCA1000EVM_CLI_Control.exe和DCA1000EVM_CLI_Record.exe得到了adc_data_Raw_0.bin此类数据,并对他进行了解析,但是解析出来的数据是错误的。
请问此类数据的格式,数据应该如何解析,能否告知?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我未使用mmWaveStudio,而是使用了DCA1000EVM_CLI_Control.exe和DCA1000EVM_CLI_Record.exe得到了adc_data_Raw_0.bin此类数据,并对他进行了解析,但是解析出来的数据是错误的。
请问此类数据的格式,数据应该如何解析,能否告知?
参考以下文档中9 Interpreting Binary File in MATLAB的matlab代码。
您好,我使用mmWave_Demo_Visualizer发送了如下配置文件

在postproc中的cf.json文件修改如下:


1.当我采集到数据时,使用官方的matlab代码解析出来,然后将其与mmwave studio中的数据进行距离解析对比,发现两者相差几米。
2.然后我又注意到Studio中其数据排列方式是I in First,dca1000evm是Q in First ,我将其以Q in First的方式解析距离信息,与mmwave studio中的数据进行距对比,发现两者相差3-5cm。
3.我也阅读过User Guide文档了,我这样设置应该是没有问题的,所以想请教一下,以DCA1000 CLI解析的数据的排列方式是什么样的?应该如何解析?