Part Number: TMP451-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TMP451
您好:
咨询一下:
问题描述: TMP451 Local和remote的测量温度范围分别对应[-40C, +85C]/[-64C, +191C], 实际硬件有接remote电路,现在0x0C寄存器(Local temperature low limit)和0x14寄存器(Remote temperature low limit)设定的low limit值都是-41C, 当读到实际Local温度为-40.5C的时候,发现读Alert = ‘0‘; 读’THERM' = 1.
问题1: 读Local 温度 = -40.5C, 没有超过设定的Low limit value,alert为0,可能是什么原因?和Local的测量范围有没有关系?
2: 在设定Low limit的条件下,什么情况会触发THERM为0?
谢谢!