Part Number: AWR1843
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH,
进行毫米波开发时,使用的是AWR1843BOOST开发板,在CCS中在线调试,rebuild后用Uniflash烧录最终的bin文件,遇到了问题。请帮我看看问题出在哪里?
目的是:CCS连接AWR1843BOOST板后,新建CCS工程,各种头文件.h文件路径,以及lib库文件等进行linker的路径等都在Properties中进行了设置,然后
对dss工程和mss工程分别进行rebuild,最后在dss和mss中都出现bin文件,其中dss的Debug目录下bin文件为一个,mss的Debug目录下bin文件为2个(如下图1,
蓝色标注的bin文件是mss工程的bin文件,而红色标注的bin文件是dss和mss合成的bin文件)。我在Uniflash中将这个红色标注的合成Bin文件对AWR1843BOOST
板进行烧录(SOP调试模式设置正确,板卡也重新加电启动),设置好COM后,Load image出错(如下图2),不知道是什么问题?求教,感谢。
所谓CCS在线调试的意义是什么?我不太懂。另外,CCS在线调试相关问题我需要在哪个论坛板块查看?谢谢。