Part Number: IWR6843
Other Parts Discussed in Thread: , DCA1000EVM
我基于IWR6843AOP做了一块板子,使用SPIA(Master,1MHz时钟)和外部从机(Slave)通信时发现CS片选信号异常,在低电平保持期间总是存在8us周期的信号干扰,导致从机接收数据异常。
断掉从机的连接,单测板子的片选信号,发现该信号干扰仍然存在,板内没有相应干扰源,PCB布局也已复查,没有问题点。
*换用IWR6843AOPEVM进行测试,发现同样的固件,其SPI片选信号仍然存在8us干扰。
我想询问下,IWR6843AOP这款芯片在做Master进行SPI通信时,是否有官方内部知晓的一些不正常的现象?还是我的使用有问题呢?DCA1000EVM采集模式下通过SPIA调整雷达FE的参数是没有问题的,但此时雷达是做的Slave端,我的问题没办法得到论证。
期待回复!