This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR6843AOP: 使用点云进行人体定位时如何消除反射引起的虚影

Part Number: IWR6843AOP

我正在使用IWR6843AOP进行一个浴室跌倒检测项目开发,该项目需要毫米波雷达在一个长宽高为1.5m * 1.5m * 3m的室内浴室环境下运行,环境四面均为瓷砖或玻璃材质,毫米波雷达置于天花板上。我以 3D People Counting 例程为基础进行二次开发,在通过Visualizer查看获得的点云数据时发现了一些问题。

1. 当人体快速运动时,在关于墙壁对称的位置也出现了和人体同样的点云,并且毫米波雷达将其识别为一个人体。也就是说,当我在浴室内站起和蹲下时,将检测出两个人体。

2. 用于定位人体的Track总是偏低,更像是在跟踪我的下半部分身体一样。只有当我站稳不动时,跟踪器才能根据我的胸腔运动跟踪到我的上半身,只要我的下半身一运动,Track立刻往下半身移动,在这期间我仍然是站立姿态,但是雷达提示我高度已经下降了很多。

对于问题1,我翻阅了《3D_people_counting_detection_layer_tuning_guide》和《3D_people_counting_tracker_layer_tuning_guide》,按照其中的方法进行了调参,我选择将 allocationParam 的 snrTher 拉到80,并将 pointTher 拉到50,并调整了 stateParam 中的 det2actTher 为16,就不太会出现虚影了,请问我这样子调整的思路是否正确?现在还是偶尔会检测到虚影,我不太清楚接下来我应该如何调整

对于问题2,我没有解决的思路

如果可以通过调整 3D People Counting跟踪层和检测层的配置来解决我的问题,那么我想知道如何调整。如果单纯通过配置调整仍旧无法解决问题,我想知道有没有类似消除反射引起的虚影的算法?

  • 您好,我们把您的问题升级到英文论坛给美国工程师看下,有答复的话会尽快给到您。

  • 您好,

    现在还是偶尔会检测到虚影,我不太清楚接下来我应该如何调整

    您可以试试修改 CFAR 阈值来检测点。 

    只要我的下半身一运动,Track立刻往下半身移动,在这期间我仍然是站立姿态,但是雷达提示我高度已经下降了很多。

    请问您用的是TI的高度检测算法吗? 工程师这边也试了下,并没有出现这种情况。 

  • 你好,我修改了CFAR阈值以及TX天线发送功率回退值,现在已经基本上解决虚影问题了

    我用的是3D People Counting例程,直接通过例程里输出的track列表来读取高度的,前几天继续测试了下,感觉是因为我的下半身反射面较多,导致虚影更多,从而跟踪器认为人体在下面,导致track高度往下降低。经过测试,现在已经好多了