This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MMWAVE-STUDIO: 一些配置问题

Part Number: MMWAVE-STUDIO
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, , MMWCAS-RF-EVM, MMWCAS-DSP-EVM, MMWAVE-SDK

Hi, 

我目前使用MMWAVE-STUDIO配置4片级联的AWR2243评估板  MMWCAS-RF-EVM+MMWCAS-DSP-EVM。有几个问题想咨询一下。

1. MIMO 和BF 是否是通过更改面板上的Phase shift来实现,没有特殊的一些设置。

2.我所使用的2.1.1.0版本 也就是官网下的MMWAVE-STUDIO里面没有AWR2243,而MMWAVE-STUDIO-2G里面也就是3.0.0.14版本中也没有,但是这两个版本的readme中都写着支持级联TDA2x的配置,请问是否有合适的版本支持AWR2243。或请明确我应该使用哪个版本。

3. 按照guide配置MMWCAS-RF-EVM和MMWCAS-DSP-EVM过程中并没有使用MMWAVE-SDK, 请问是否是因为SDK已经整合到其他软件中例如MMWAVE-Stuido。

4. mmWave Demo Visualizer中生成AWR2243的配置文件是否是选这个AM273X-2243,如果是的话这SDK版本如何查到(4级级联配置的guide中没有要求安装SDK)。另外这种单芯片配置的文档是否适用用4片级联模式。

5.能否提供一个cascade的使用教程,目前TI官网上的教程需要和单片的guide跳着看,很乱。

6.能否提供一个chirp的实例,我们想先跑通一下做验证。

BR//

BR