请问。
1、我使用的AWR1843BOOST板子,设置为1发4收,再数据处理时,遇到问题,TI默认一个ADCbuff接收数据为1个chirp(即4个接收天线)的数据。
请问,chirp怎么理解?不应该是FMCW连续波吗?只不过体现的是频率的周期性变化(锯齿形)。
这里所说的chirp是指一个周期的FMCW吗?
2、由此是不是可以知道一个chirp持续时间就是严格的40us,在一个chirp被ADCbuff处理时,如何知道一帧数据是多大?我串口接收的数据(没有使用DCA1000),
一帧是1024字节数据(例如,数据“27+123i”为1个字节)+10字节帧头识别码(1122334455),这样的情况下,一个chirp周期内,ADCbuff处理了多少帧?