Part Number: AWR2944
拿到了 AWR2944 HSM 版本的 demo 板, 上电打印信息,然后通过 4834.uart_boot_socid.py 这个脚本进行解析,解析出来 如下:
SoC ID HSM Sec ROM Info:
---------------------------
Prime : 0x1
Key Rev : 0x2
Key Count : 0x1
SWRV SBL : 0x0
资料不是说 Key Rev 的值 不能大于 Key Count 的值吗??
另外, demo 板子已经写 key 成为 SE 设备了, 我怎么把我的 SBL 通过串口 刷进去呢?? 是否需要提供一个 签名的 uart_awr294x_evm_flash_programmer_release.tiimage 文件来写 flash 。
SE 设备的 key 文件,是否可以提供 ? 我需要进行 SBL 的签名 。
期望您的答复,谢谢 。