This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDC1612: 参数配置问题

Part Number: LDC1612

您好!请问LDC1612的配置参数是否可以永久保存? 我现在试验拔插I2C端口  必须重新配置1612才可以通讯,是否可以不需要重新配置 而直接工作

  • 您好,我理解的是I2C上拉电阻接的电压和供电电压接在一起了是吗?

    也就是说插拔I2C,相当于给LDC1612 断电再上电的过程吧?否则您是怎么在带电的情况下插拔I2C的?

    断电的话, 寄存器的值会恢复到默认值,所以再上电是需要重新配置的。

  • 是的,就是LDC1612断电再上电的过程。我是否可以将LDC1612与线圈分开放置,大约200~300mm的距离,这样LDC1612不会断电,只需要断开线圈,如果可以的话,电容应该靠近线圈还是LDC1612?连接线圈的双绞线 有什么具体要求? 我目前的应用是 检测金属物体的有无,相当于一个接近开关,线圈和LDC1612分开放置,是否会影响我设置的动作点稳定性。感谢您的回复!

  • 您好,抱歉回复晚了。LDC1612可以作为remote sensors。所以可以将线圈和LDC1612分开放置。

    推荐的cable使用UTP,不要使用STP,STP会增加很多寄生电容限制LDC的性能。相对来说UTP要好一些。

    但是越长距离的导线越容易收到EMI的影响,所以可以考虑必要时加上common choke抑制EMI的影响。

    在系统中,务必系紧或粘结电缆以防止移动并因此改变电容。 此外,考虑增大传感器电容值,以便寄生电缆电容的影响比分立式传感器电容小。 

x 出现错误。请重试或与管理员联系。