Part Number: PGA460-Q1
Other Parts Discussed in Thread: PGA460
PGA460带通滤波器系数计算,所以他的品质因数是多少?自带的滤波器系数是多少呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有关带通滤波器系数计算,请参阅以下文章:
自带的滤波器系数是多少呢?
您是指,对于低于80-480kHz 的频率,自动生成的系数是什么吗?
针对低于80kHz 的频率自动生成的系数取决于中心频率(FREQ)和滤波器带宽(BPF_BW setting)。
以上给出的帖子中包含用于这些实例的公式,以下是该贴所需的代码段:
带通滤波器基于数字系数 B1、A2和 A3工作。 这些值根据突发频率(FREQ parameter)和带通带宽(BPF_BW parameter)进行计算。 A2系数计算如下:
其中“CF”是以 kHz 为单位的滤波器中心频率(由 FREQ 参数定义)。
B1和 A3系数的计算完全基于滤波器带宽:
其中“bw”是以 kHz 为单位的滤波器带宽(由 BPF_BW 参数定义)。 由于只有四个 B1和四个 A3系数,因此可能有必要简单地存储这些值而不是进行计算。 在这种情况下,下面列出了 B1和 A3系数的正确值:
必须注意,这些是向上缩放的系数值。 真正的 B1、A2和 A3值始终是低数值(通常小于+/- 2)。 缩放如下:
在数字滤波器实现中,这些值在使用前就会进行下调。 重要提示:上述系数公式仅适用于1us 的采样率。