由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDC1614EVM: EVM GUI 采样时间

Part Number: LDC1614EVM
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

大家好!

我使用"Sensing Solutions EVM GUI"來擷取 LDC1614EVM的數據,但是我發現一個顯而易見的問題,在"Add sample to graph every"分別採樣10ms.50ms.100ms時各自都有誤差並且誤差值在採樣越小的ms中其誤差越大

我使用10ms來測量100秒只得到49秒的數據、50ms來測量100秒只得到81秒的數據100ms來測量100秒得到94秒的數據,我在測量中需要樣本數較多的數據,需要我量測出來的時間誤差是小的。所以我該怎麼調整我的 LDC1614EVM ,又或者這是 Sensing Solutions EVM GUI 的既定問題。

  • 您好,

    您怎样设置的测量100秒?

    只得到49秒的數據、只得到81秒的數據、得到94秒的數據,这里的49秒、81秒、94秒是从哪里看到的?

    以上两个疑点您可以截图说明吗?

  • 你好,

    下圖是我在使用"Sensing Solutions EVM GUI"來擷取LDC1614EVM的數據,所使用的數據我在紅色框(Add sample to graph every)分別採樣10ms.50ms.100ms的數據.並且以計時器計時100秒為基準做量測。

    以計時器計時100秒後,我得到的10ms.50ms.100ms的數據如下圖

    根據採樣數量的換算至時間"10ms"換算得到"49秒"的數據,很明顯時間上的誤差大概有50%,而"50ms"換算得到"81秒"的數據,"100ms"換算則得到"94秒"的數據,正常來說以計時器計時100秒,量測出來的數據換算出來也會是100秒,所以在這個部份上我提出我的問題,這樣量測造成的時間差,是"Sensing Solutions EVM GUI"上的既定問題,又或者是我設置上的問題,希望能解惑。

    謝謝你的回覆

  • 如下 LDC131x and LDC161x EVM User’s Guide 截图,Add sample to graph every是指以指定的速率向图中添加一个新样本。

  • 您提到的GUI 采样率应该是指 EVM Output Rate

  • 你好,很抱歉現在才回覆
    請問,那以正常來說 "Add sample to graph every" 應該也會要是設定任意ms輸出一個圖型,如10ms量測100秒輸出excel應該要有10000個數據點,但是在上方我的"10ms-100s"的途中只給定的只有4905個數據點,我對這點很是疑惑.

  • excel是指 log file 中的数据吗?这个应该是以 EVM Output Rate 传输获得的数据, 这个速率您没有设置,应该使用的是默认值。

    下面您选择 EVM Output Rate,看下 log file的数据数是否与输出速率一致?

  • 你好.我選擇 "EVM Output Rate" 這一塊的時候我沒辦法對其進行數值進行調整,根據我輸出 "EVM Output Rate" 的結果約為2.5ms輸出一個圖型.很顯然以"Add sample to graph every"和"EVM Output Rate" 輸出的結果是分開的,那我的問題只在於為何我以"Add sample to graph every"輸出,會出現時間上的誤差。

    謝謝回覆

  • 我選擇 "EVM Output Rate" 這一塊的時候我沒辦法對其進行數值進行調整,

    是的,这个不能调整,这个EVM Output Rate 是EVM可以向GUI传输数据的速率,并且比 LDC1614 可以采样的速率慢。

    那我的問題只在於為何我以"Add sample to graph every"輸出,會出現時間上的誤差。

    您这里说的时间上的误差具体指哪里的?如上所述,Add sample to graph every是指以指定的速率向图中添加一个新样本。

  • 是的,我的問題在於我使用"Add sample to graph every" 以指定的速率向圖中添加一個新樣本會有時間上的誤差,誤差在於我同時按下輸出和計時器,在100秒同時停下,在"Sensing Solutions EVM GUI"的存檔中分別量測存檔如上述圖片所示,以 "50ms-100s" 來看,正常來說設置"Add sample to graph every"為 以50ms向圖中添加一個新樣本,理論上來說要有2000個數據點(即2000*0.05=100秒),但我輸出來的數據只有1633個數據點(即1633*0.05=81.65秒),所以我的問題在於使用"Add sample to graph every" 為何會有這樣的時間誤差。

  • Add sample to graph every是指向下面图中,而不是excel表中

  • 謝謝回覆解答,我了解了