现有2个工程。一个是基于TI的pa工程建成的毫米波雷达工程pa_18xx_mss,它是完整的,编译运行都正常。
另一个是本人对照示例工程从0开始新建CCS工程。
请问,在工程属性(properties)中Arm Compiler选项的Summary of flags set面板中,图1是pa_18xx_mss工程的。
图2是本人新建的CCS工程显示的。二者不一致,请问这个界面要保持一致,是否按照Edit Flags进入编辑界面,
将本人新建的CCS工程对应信息,一一更改成示例工程pa_18xx_mss的(如图1)?
有没有其他需要设置的?另外图1中set中的这些信息是什么含义?