This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想问一下为什么在采用iwr6843AOPEVM进行原始数据采集的时候需要mmwaveicboost+DAC100EVM,而iwr6843isk只需DCA1000EVM即可。
iwr6843AOPEVM是可以直接与DCA1000EVM相连的那在进行数据采集时mmwaveicboost的作用是什么呢,这和iwr6843isk+DCA1000EVM的方式有什么区别。
通过阅读使用低速串行总线的实时 ADC原始数据采集方法 (ti.com.cn)内的文档,发现在采用iwr6843+DCA1000+mmwave studio进行数据采集时(如下图所示),mmwave sensor EVM中有一个XDS110 Emulator,而这个仿真器在我自己的iwr6843aopEVM板上是没有的(连接PC不会显示XDS110串口),所以硬件里面是还要再需要一个XDS110 Emulator吗
想问一下为什么在采用iwr6843AOPEVM进行原始数据采集的时候需要mmwaveicboost+DAC100EVM,而iwr6843isk只需DCA1000EVM即可。
iwr6843AOPEVM是可以直接与DCA1000EVM相连的那在进行数据采集时mmwaveicboost的作用是什么呢,这和iwr6843isk+DCA1000EVM的方式有什么区别。
因为iwr6843AOPEVM REV F版本的没有和DCA1000EVM板接的60pin connector,需要接mmwaveicboost提供60pin connector和DCA1000EVM接,而最新的iwr6843AOPEVM REV G版本加了一个60pin connector,所以不需要mmwaveicboost了。
通过阅读使用低速串行总线的实时 ADC原始数据采集方法 (ti.com.cn)内的文档,发现在采用iwr6843+DCA1000+mmwave studio进行数据采集时(如下图所示),mmwave sensor EVM中有一个XDS110 Emulator,而这个仿真器在我自己的iwr6843aopEVM板上是没有的(连接PC不会显示XDS110串口),所以硬件里面是还要再需要一个XDS110 Emulator吗
要JTAG debug的话,需要接mmwaveicboost提供XDS110 JTAG emulator。
我发现XDS110仿真器的接口好像只能与JTAG接口相连,而iwr6843aopEVM上没有这个接口。是不是如果用外部XDS110仿真器进行调试开发也需要是连接到mmwaveicboost板子上啊
是的,所以JTAG调试需要mmwaveicboost板子。
好像不对,我又看了一下这个圈出来的在板子上标的是JPAG。所以可以利用IWR6843AOPEVM上的10pinJTAG口进行板子的调试吗。用TMDSEMU110-U 调试探针 | TI.com.cn仿真器
我又看了一下这个圈出来的在板子上标的是JPAG
这个不是标准的JTAG口,不能直接接XDS110仿真器。
只买一个xds110进行调试仿真,相比于mmwaveicboost会有什么局限
没有什么局限性。
如果要将iwr6843aopEVM和XDS110连接需要什么。连接上之后就可以进行仿真调试了吗
iwr6843aopEVM板子不能直接连xds110。如果您自己设计板子,可以考虑设计JTAG口接XDS110。