Dear TI Groups,
目前我在使用AWR2243BOOST射频+数字采集板配合mmwave studo做一些校准遇到了些问题,比如这个Test Source我点击Set后怎么来测试目标,另外我点击测试Gain和NF后怎么显示测试的值(上面的Tx Power比较形象直接体现),因为我从相关文档和视频里只体现了如何配置SensorConfig输出RDM和Target等,对于TestSource和Cal怎么操作等没涉及,请问有相关的文档介绍这些吗? 非常感谢,希望能得到答复~ BRs
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear TI Groups,
目前我在使用AWR2243BOOST射频+数字采集板配合mmwave studo做一些校准遇到了些问题,比如这个Test Source我点击Set后怎么来测试目标,另外我点击测试Gain和NF后怎么显示测试的值(上面的Tx Power比较形象直接体现),因为我从相关文档和视频里只体现了如何配置SensorConfig输出RDM和Target等,对于TestSource和Cal怎么操作等没涉及,请问有相关的文档介绍这些吗? 非常感谢,希望能得到答复~ BRs
你好,
1. 关于test source,你可以参考mmwave_dfp_02_02_03_01\docs\mmWave-Radar-Interface-Control.pdf里相关内容。这是根据用户设定的距离,角度,速度等芯片内部产生的测试目标,你设置后采集到的ADC数据就是这个测试目标。和外部信号无关。
2. Conti stream通常输出的信号由外部设备来测量,不清楚你说的cal是什么意思。