This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1843BOOST: 在MSS中和在DSS中的两个ADC buffer的区别是什么呀?

Part Number: AWR1843BOOST

请问这两个分别在不同子系统下的ADC buffer有什么区别呀?

分别的作用是什么呢?它们是不是一个为ping buffer 另一个为pong buffer?

  • 您好

    MSS中的ADC buffer主要用于采集外部传感器(如温度、湿度等)的数据。这些数据通常用于环境监测、自适应算法等应用。在MSS中,这个ADC buffer可以作为一个ping buffer,接收来自传感器的数据,并将其传输到其他模块进行处理。

    DSS中的ADC buffer则用于接收雷达模块产生的数据。雷达模块会发送雷达波形,并接收反射回来的信号,通过ADC buffer将其转化为数字信号进行处理。在DSS中,这个ADC buffer可以作为一个pong buffer,接收雷达数据,并将其传输到其他模块进行进一步处理和解析。

    因此,MSS和DSS中的两个ADC buffer有不同的作用和应用场景,并且它们并不一定按照ping和pong的方式工作

  • 请问一下雷达数据可以放在MSS中的ADCbuffer中吗?它的首地址是0x52000000,是不是SOC_XWR18XX_MSS_CHIRP_AVAIL_IRQ这个中断的时候,表示一个chirp周期的数据成功保存至ADCbuff中了呢?

  • 请问一下雷达数据可以放在MSS中的ADCbuffer中吗

    可以的。

    是不是SOC_XWR18XX_MSS_CHIRP_AVAIL_IRQ这个中断的时候,表示一个chirp周期的数据成功保存至ADCbuff中了呢?

    是的,这个中断的触发通常是由于雷达设备发送了一组chirp信号并接收到了反射回来的信号。