您好,
我们使用四芯片级联的AWR2243在自研的天线上成功应用,目前想通过DDMA进一步提高增益。但是测角精度恶化,看了材料猜测可能是移相器需要额外进行校准。
原本已经使用角反对各通道进行了校准。移相器的校准也是通过角反来生成校准矩阵吗,芯片内部是否内置了出场时已经校准好的数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
芯片内部是否内置了出场时已经校准好的数据?
RF_INIT可以进行初次校准。请看下面的帖子。
如果不具备工厂校准的环境,能否只使用RF_INIT进行校准
可以。
如果可以,其中的LUT是在出厂前就存在雷达中的吗?
是的。
另外,如果不使用RF_INIT,用角反射器进行移相器校准有没有详细的文档或者代码可以参考。
https://www.ti.com/lit/an/spracv2/spracv2.pdf 这篇文档中仅提到需要工厂使用角反射器校准,但是未给出详细的步骤或参考代码。得到ADC数据后如何处理,如何配置进雷达并生效呢?
在上面文档中有说明。
2. Using customer factory corner reflector.
• This is described in the offsets measurement section later in this document.
• This option requires the TX phase shifter calibration in RF INIT to be disabled
3.3 Corner Reflector-Based Offsets Measurement at Customer Factory