This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR6843AOP: 复用uart后,无法与esp32通讯

Part Number: IWR6843AOP


你好,还有个问题,就是使用6843aop带有的uart,与esp32的wifi模组通讯,但是发现SOC_XWR68XX_PINF14_PADAJ与SOC_XWR68XX_PINH14_PADAK复用后,无法与模组进行串口通讯,模组的支持说需要把tx设置为悬空模式,6843如何设置?

  • 您好

    首先,确保你的 6843aop 的引脚复用功能已经正确配置。你需要将 SOC_XWR68XX_PINF14_PADAJ 和 SOC_XWR68XX_PINH14_PADAK 设置为 UART 模式,以便与 ESP32 的 WiFi 模组进行串口通讯。其次在 C 语言中,您可以使用寄存器级别的编程来配置引脚功能。具体来说,你需要查找 6843aop 的引脚控制寄存器,并将相应的寄存器位设置为悬空模式。根据 6843aop 数据手册,查找与 TX 引脚相关的控制寄存器和位。将 TX 引脚对应的控制位设置为悬空模式。这可能涉及到修改寄存器的某些位或通过特定的值来实现。最后,重新编译和下载代码到 6843aop 上,使设置生效。