我们使用了移相器,现在需要对移相器进行校准,我们参考了Cascade Coherency and Phase Sifter Calibration Application Note这篇文章,然后准备使用角反射器进行校准,但是我们的AWR2243芯片是四块级联,我们一共有12根发射天线,12*64=768,也就是说,我们需要在同一帧内配768个chirp,但是一帧内应该只能配512个chirp,关于这个问题我们应该怎么处理呢?或者我们对每根天线不需要配64个chirp,只需要配我们使用到的移相值,那我们那些不使用的移相值怎么处理呢?