Other Parts Discussed in Thread: OPT3101
由于实际的需求,我们需要同时校准多个tof,我想知道,在同一时间对多个tof进行相位校准时,是否会存在互相干扰的问题;
更详细的:1号tof正在发射和接收,此时2号tof工作,将2号tof放在任意的一个空间位置中(非遮挡1号tof),是否会干扰1号tof工作?以及为什么会干扰或不会干扰?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
可以将它想象成一个 wifi 路由器一样。 路由器和任何设备都可以在相同的带宽下运行。 其良好的通道分离和调制技术可以使多个器件同时运行。
对于 OPT3101,它们以相同的频率工作。 调制技术将它们分开。 可能会出现光串扰和光学饱和。 通常两个设备可以在几乎没有干扰的情况下彼此相邻运行。
不过在校准时,我们不建议同时运行两个器件,以防无法获得更准确的校准。 校准完成后,您可以操作两个彼此靠近的器件。 这两者之间可能存在一些噪声或饱和效应,但这种效应应该非常小,除非近到可以直接看到对方。
您好!
首先,非常感谢您的回复,这是我第一次在ti的论坛上提出问题并且得到回复,我原以为回复的时长会很久,没想到那么快,所以再次感谢!
那么根据您的回复,进一步的,我还有一些问题想要得到确认;
(1)我做了一个实验,将两个tof并排放置,距离他们面前50cm是一面墙;实验的过程为1号tof进入相位校准时,控制2号tof是否打开激光发射正常工作;实验发现无论2号tof是否上电工作,1号tof的相位大小都没有变化;但是我还是想从原理上确认为什么两者不会互相干扰;因为根据实际的需要,我们必须同时校准2到4个tof;防止他们在大量的生产校准过程中不会出现个别的失败;
(2)正如您所说,“它们以相同的频率进行工作,调制技术将它们分开,可能会出现光串扰和光学饱和”;我希望更进一步的了解这里面的含义,
根据数据手册,假设他们的调制频率都是10Mhz,那么如何保证1号tof发射的光被2号tof的接收二极管所捕获,从而导致2号tof的相位大小异常;在这个
过程中,调制技术是如何阻止他们不会互相干扰?