This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR6843ISK: 采集点云数量问题

Part Number: IWR6843ISK


目前尝试了iwr6843isk采集点云数据的两种方式,基于ROS的数据采集和基于3D People Counting demo的python脚本进行数据采集。

但是采集到的数据中点云数量十分有限,我查看过一些基于TI的毫米波做过的点云研究,他们的点云数据量会大很多,每一帧都能有几十个点,我想问下怎么进行配置可以有更好的效果呢?

  • 您好,

    您可以尝试以下几种方法来增加点云数据的数量:

    1. 增加雷达的采样率:检查您的雷达设备是否支持增加采样率的配置。通过增加采样率,您可以获得更多的点云数据。

    2. 调整雷达的扫描模式:有些雷达设备支持不同的扫描模式,例如扇形扫描和全景扫描。尝试使用全景扫描模式可以覆盖更大的场景并获得更多的点云数据。

    3. 调整雷达的工作参数:您可以调整雷达的一些工作参数,如扫描速度和角度分辨率。增加扫描速度和减小角度分辨率可以提高点云的密度。

    4. 考虑使用多个雷达设备:使用多个雷达设备可以覆盖更广阔的区域,并且可以将它们的点云数据进行融合,从而增加点云的数量和密度。

  • 不好意思,有事耽误了几天

    我想问下要基于3D People Counting demo的python脚本进行数据采集要怎么进行修改达到更好的点云效果呢?因为这个demo里,可见的操作过程只有烧录相应bin文件和选择cfg文件,而您上面提出的几种方法,我没法直接找到具体修改位置,是否有更具体的修改方案呢

  • 您好,已咨询工程师,这需要一些时间,谢谢!

  • 您好,

    您使用的可视化工具不应影响检测到的点数。你能展示你观察到的东西的屏幕截图视频,以及你正在使用的配置文件吗。