器件是TI的1843demo。程序是未修改过的DSP处理的程序(仅在MCU中添加一些输出给上位机的程序),上位机是自己开发的上位机。主要问题是在近距离情况下。将运动的点云数据识别为静止目标。测试如下:
测试一、雷达偏转一定角度的测试。
其中图1是雷达偏转一定角度的实物图,相对于大地坐标系存在一定的夹角。图2是针对图1的实物图画出的示意图。图3是该测试条件下,测试的电动车靠近的实测数据。从测试效果来看,在最后结束的部分出现了静止的目标(图中红色圆点是静止目标,带箭头的是运动目标,结果是上位机保持一段时间的结果,所以在视图中看不见运动目标)

图1 雷达实际测试偏转图

图2 雷达测试示意图

图3 雷达偏转实测数据
测试2:雷达偏转角达到90度
主要是雷达垂直与大地坐标系,然后探测运动目标,测试示意图如图4所示,但在靠近雷达法线部分的区域,原本运动的目标被识别为静止的目标。如图5所示,在大约正负一米的位置处,将运动的目标识别为静止,然后脱离这个区域之后又识别为运动目标。

图4 雷达偏转90度测试示意图

图5 雷达偏转90度实测数据图
猜想:
是否是在法线的小区域内,径向速度几乎为零?