你好!!!
我最近在使用LDC1614测量位移变化。使用PCB线圈作为传感器,在远离金属物体时,LDC1614计数值出现突然地变化。如下图。

PCB线圈通过固定到一个是三维升降平台实现移动。同时使用一个圆柱形线圈就不会出现这种情况。
最重要的是,即使这个平台移动过程中会有振动,但是计数值变化量也不应该这么大。
线圈参数如下:
Layers = 2
Turns = 24
Trace Width =5.91mils
Trace Spacing = 5.91mils
Inner Diameter = 260mils
Outer Diameter = 827mils
工作频率 约为1.2MHz