你好!!!
数据手册中8.2.1 (page 49):For absolute positioning needs, it is recommended to use a differential 2 channel construction.

我没有从相关文档中,找到这句话的后续解释。我想知道两个通道是怎么进行参考测量的,是直接使用一个线圈作为温度补偿,减去变化的计数值吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,抱歉回复晚了,关于这句话的详细解释,我没有找到相关资料。
根据这里的介绍,单个通道可以检测线性一维位置的变化。我猜作者的意思是,对于absolute positioning ,需要一个双通道系统来检测二维{x、y}位置的变化。
这里指的位置变化是因为与检测目标的静止位置相比、LDC1612等电感式传感器在这方面更好。
有时我们可以使用 LDC 来检测静止位置,但这取决于应用和要求。它还需要预先校准。 这种应用的示例就是上面提到的1-Degree Dial Reference Design。