Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
我们使用了AWR2944 ES2.0版本与DCA1000,配合mmWave Studio 3.1.1.0进行数据采集,连接和参数配置似乎都没有问题,也能够采集数据并进行后处理,使用matlab显示。
但是似乎无法对发射天线进行调相?即无法使用DDMA模式进行数据采集。
请问想要在DDMA模式下对发射天线进行移相应该如何配置呢?是否有相应的文档/视频说明?
以及是否有支持AWR2944 DDMA模式的LUA文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用了AWR2944 ES2.0版本与DCA1000,配合mmWave Studio 3.1.1.0进行数据采集,连接和参数配置似乎都没有问题,也能够采集数据并进行后处理,使用matlab显示。
但是似乎无法对发射天线进行调相?即无法使用DDMA模式进行数据采集。
请问想要在DDMA模式下对发射天线进行移相应该如何配置呢?是否有相应的文档/视频说明?
以及是否有支持AWR2944 DDMA模式的LUA文件?
您好,
您可以参考以下步骤:
1. 在mmWave Studio中打开配置文件,选择Transmitter tab。
2. 在"Type"下拉菜单中选择"DDMA"。
3. 点击“Advanced Configuration”按钮,可以看到“Phase Shifter Control”选项。
4. 在“Phase Shifter Control”选项中,您可以为每个发射天线设置相位值,以实现移相。您可以手动输入相位值或使用滑块进行微调。
5. 完成相位设置后,点击“Save”保存配置文件。
6. 单击“Connect”按钮连接到AWR2944 ES2.0硬件,然后单击“Start”开始数据采集。
您好,
您可以使用每个chirp移相器(可以在AdvChirpCfg选项卡下找到)来实现DDMA并相应地收集数据。

此外,目前还没有文档/视频/示例lua脚本来实现DDMA模式。
您好,
在sensorconfig选项卡中配置完所有内容后,可以设置移相器。
当前版本的MATLAB后处理并没有直接处理相移来提取对象。尽管如此,你应该能够在距离多普勒图中看到它。