This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

FDC2214: 关于电容的单端配置问题

Part Number: FDC2214


大佬们,我在看FDC2214手册的时候,有个问题一直不明白,就我看这个芯片的结构图,并联的电容电感不是在In0a和in0b两个引脚之间形成了谐振电路吗?

但是为什么在测试外部电容时,是将外部电路单端接到in0a,另一端接地呢?这样不是没有和前面的LC形成事实上的并联关系吗?

但是后面的计算公式部分,又是按照并联来计算的,这是为什么呢?

  • 并联的电容电感不是在In0a和in0b两个引脚之间形成了谐振电路吗?

    是的,是个谐振电路。

    但是为什么在测试外部电容时,是将外部电路单端接到in0a,另一端接地呢?这样不是没有和前面的LC形成事实上的并联关系吗?

    指的哪里的内容?是说电感的寄生电容吗?在自谐振频率(SRF)下, 电感器的电抗可以抵消寄生电容的电抗。 高于 SRF 时,电感器在电气上看起来是一个电容器。