This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1642BOOST: 信号处理的参数配置

Part Number: AWR1642BOOST


static int32_t VitalSignsDemo_CLIvitalSignsParamsCfg (int32_t argc, char* argv[])
{

    VitalSignsDemo_ParamsCfg   vitalSignsParamsCfg;
    MmwDemo_message     message;

    /* Sanity Check: Minimum argument check */
    if (argc < 8)
    {
        CLI_write ("Error: Invalid usage of the CLI command\n");
        return -1;
    }

    /* Initialize the ADC Output configuration: */
    memset ((void *)&vitalSignsParamsCfg, 0, sizeof(VitalSignsDemo_ParamsCfg));

    /* Populate configuration: */
    vitalSignsParamsCfg.startRange_m         = (float) atof (argv[1]);
    vitalSignsParamsCfg.endRange_m           = (float) atof (argv[2]);
    vitalSignsParamsCfg.winLen_breathing     = (uint16_t) atoi (argv[3]);
    vitalSignsParamsCfg.winLen_heartRate     = (uint16_t) atoi (argv[4]);
    vitalSignsParamsCfg.rxAntennaProcess     = (float)   atof (argv[5]);
    vitalSignsParamsCfg.alpha_breathingWfm   = (float)   atof (argv[6]);
    vitalSignsParamsCfg.alpha_heartWfm       = (float)   atof (argv[7]);
    vitalSignsParamsCfg.scale_breathingWfm   = (float)   atof (argv[8]);
    vitalSignsParamsCfg.scale_heartWfm       = (float)   atof (argv[9]);

    /* Save Configuration to use later */
    MmwDemo_mssCfgUpdate((void *)&vitalSignsParamsCfg, offsetof(MmwDemo_CliCfg_t, vitalSignsParamsCfg),
        sizeof(vitalSignsParamsCfg), -1);

    /* Send configuration to DSS */
    memset((void *)&message, 0, sizeof(MmwDemo_message));
    message.type = MMWDEMO_MSS2DSS_VITALSIGNS_MEASUREMENT_PARAMS;
    memcpy((void *)&message.body.vitalSignsParamsCfg, (void *)&vitalSignsParamsCfg, sizeof(vitalSignsParamsCfg));

    if (MmwDemo_mboxWrite(&message) == 0)
        return 0;
    else
        return -1;

}

这些代码中的winLen_heartRate,winLen_breathingdeng等是我想要配置的参数,但是我没有找到配置文件。

  • 您好,

    根据您提供的代码,这些参数是通过命令行参数传递给程序的,而不是通过配置文件进行配置。这意味着您需要在命令行中指定这些参数的值,而不是从配置文件中读取它们。

    您可以通过在命令行中运行您的程序时提供这些参数来配置它们。例如,您可以使用以下命令行格式来指定参数的值:

    ./your_program startRange endRange winLen_breathing winLen_heartRate rxAntennaProcess alpha_breathingWfm alpha_heartWfm scale_breathingWfm scale_heartWfm

    请注意,您需要将`your_program`替换为您的程序的可执行文件名,并为每个参数提供适当的值。例如:

    ./your_program 0 10 100 200 0.5 0.1 0.2 1.0 1.5

    这将为`startRange`设置为0,`endRange`设置为10,`winLen_breathing`设置为100,以此类推。

    如果您希望将这些参数保存到配置文件中以供以后使用,您可以在程序中添加逻辑来读取和写入配置文件。您可以使用标准的文件读写操作来实现这一点。例如,您可以使用`fopen`函数打开一个配置文件,然后使用`fprintf`函数将参数写入文件中。在以后运行程序时,您可以使用`fscanf`函数从配置文件中读取这些参数的值。

  • 非常感谢你的回答。我目前使用的是Automotive Toolbox-3.0.0里面的Driver vital Signs 例程。没改任何代码,直接运行的这个代码。是不是在提供的GUI中配置的命令行参数,我应该怎么查看这个例程中默认的winLen_heartRate是多少呢?

  • 您好,

    是的,在提供的GUI中配置的命令行参数可以影响这个例程的运行。如果你想查看这个例程中默认的winLen_heartRate是多少,你可以打开ble_app_profile.c文件并搜索winLen_heartRate变量。在变量声明的地方,你可以找到默认值。