This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1642BOOST: 使用Industrial Toolbox (4.12.1)中的Out Of Box Demo

Part Number: AWR1642BOOST


使用ccs,我对out_of_box_1642_dss进行编译的时候,出现下面这个问题,但是编译成功了。
rm -f D:/hmbld/ccs/examples/out_of_box_1642_dss/Debug/out_of_box_1642_dss.bin
makefile:182: recipe for target 'pre-build' failed
process_begin: CreateProcess(NULL, rm -f D:/hmbld/ccs/examples/out_of_box_1642_dss/Debug/out_of_box_1642_dss.bin, ...) failed.
make (e=2): 系统找不到指定的文件。

  • 您好,

    这个错误提示表明在执行makefile中的pre-build步骤时,无法找到指定的文件。具体原因可能是以下几种情况之一:

    1. 文件路径错误:请确保makefile中指定的文件路径是正确的,并且文件存在于指定的位置。检查路径中是否有拼写错误或者路径是否正确。

    2. 权限问题:请确保您有足够的权限来执行删除操作。尝试以管理员身份运行编译过程,或者检查文件的所有者和权限设置。

    3. 文件被其他进程占用:如果文件正在被其他进程占用,可能会导致删除失败。请确保没有其他进程正在使用该文件。您可以尝试关闭其他可能使用该文件的程序,然后重新编译。

    4. 磁盘空间不足:如果磁盘空间不足,可能会导致删除操作失败。请确保磁盘有足够的可用空间来执行删除操作。