This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: 在给每个chirp配置相位的时候有这个报错:API IS ISSUED FOR AN UNSUPPORTED DEVICE原因是什么呢?

Part Number: AWR2243


这是我写的 ,这个是报错原因 ,这个API的接口没有使用使用错呀?但是这个报错是什么意思呢?

  • 您好,

    "API IS ISSUED FOR AN UNSUPPORTED DEVICE"错误提示意味着您正在使用的API不支持您的设备。这可能是由以下原因引起的:

    1. 设备型号不匹配:您正在使用的API版本可能不支持您的AWR2243设备型号。请确保您正在使用的API版本与您的设备型号兼容。

    2. API版本过旧:如果您的API版本较旧,可能无法与您的AWR2243设备兼容。

    3. API配置错误:在给每个chirp配置相位时,可能存在API配置错误导致该错误。