This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: 在配置每个chirp的相位时的回告错误代码时114是什么意思,或者有什么文档可以查看错误代码?怎么正确使用SetPerChirpPhaseShifterConfig_mult?

Part Number: AWR2243


如题,如下所示:

>ar1.SetPerChirpPhaseShifterConfig_mult(1,0, 0, 0, 0, 0)
ans=114

请问这个错误代码114是什么意思呢?哪里可以查看到错误代码?以及如何正确使用SetPerChirpPhaseShifterConfig_mult来配置每个chirp的相位呢?谢谢大家!

  • 您好,

    错误代码114表示“输入参数无效”。这可能是由于以下原因之一引起的:

    1. 输入参数不正确:请确保您已正确设置每个chirp的相位偏移值,并将其作为正确的输入参数传递给SetPerChirpPhaseShifterConfig_mult函数。

    2. API版本不兼容:如果您使用的是旧版本的API,则可能无法使用SetPerChirpPhaseShifterConfig_mult函数。

  • 怎么确定自己适用于哪个版本呢?而且我直接help ar1里面一共400多调API,然后SetPerChirpPhaseShifterConfig_mult是其中一个

  • 您好,

    确定您适用的版本通常需要考虑以下几个因素:

    1. 芯片型号:不同的芯片型号可能支持不同的版本。您可以查阅芯片的技术参考手册、数据手册或用户手册,以了解支持的软件版本。

    2. 开发环境:您使用的开发环境(如Code Composer Studio、IAR Embedded Workbench等)可能对特定版本有要求。请查阅开发环境的文档或官方网站,以了解支持的软件版本。

    3. 应用需求:某些版本可能包含特定的功能或修复了特定的问题,您可以根据您的应用需求选择合适的版本。

  • 您好,不客气,有问题随时交流,谢谢!