This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1642BOOST: 用usb连接雷达和电脑后,电脑上不显示雷达的端口

Part Number: AWR1642BOOST


供电是5V2A,连接雷达板与DCA1000数据采集板相连,使用的也是usb3.0接口。

  • 您好,

    如果您连接AWR1642BOOST雷达板和电脑后,电脑上没有显示雷达的端口,可以尝试以下几个步骤:

    1. 确认USB连接:首先,请确保使用的USB线缆可以正常工作,并将其正确连接到雷达板和电脑的USB接口上。如果您使用的是DCA1000数据采集板,也需要确保它与雷达板正确连接。

    2. 安装驱动程序:在连接雷达板和电脑之前,您需要安装相关的驱动程序。

    3. 检查设备管理器:如果您已经安装了驱动程序,但电脑上仍然没有显示雷达的端口,请检查设备管理器。在设备管理器中,您可以查看与雷达相关的设备是否已正确安装和识别。如果有任何问题,请尝试重新安装驱动程序或更新相关的驱动程序。

    4. 检查电源供应:如果雷达板没有足够的电源供应,也可能导致电脑无法识别它。请确保您使用的电源适配器符合雷达板的要求,并提供足够的电流和电压。