This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DCA1000EVM: 使用DCA1000和awr1843采集数据时,网线接口的灯不亮,可以连接上spi,但是连不上DCA1000

Part Number: DCA1000EVM


今天连接DCA1000时发现网线接口的灯不亮了,但是用mmwave studio显示spi能连接上。

采集数据时DCA1000连不上,显示Timeout Error

请问这是网线接口坏了吗?需要重新更换DCA1000的板子吗?

  • 您好,

    根据您描述的情况,网线接口的灯不亮且 DCA1000 连接超时错误可能有多种原因,而不一定是网线接口坏了或需要更换 DCA1000 板子。以下是一些可能的解决方案和排查步骤:

    1. 检查硬件连接:确保网线正确连接到 DCA1000 和计算机或其他设备。尝试重新插拔网线,确保连接牢固。

    2. 检查网线和端口:尝试使用其他网线或连接到其他端口,以排除可能的网线或端口故障。确保使用的网线是正常工作的,并且端口没有损坏。

    3. 检查网络设置:确保计算机或其他设备的网络设置正确,包括 IP 地址、子网掩码、网关等。如果使用静态 IP 地址,请确保设置正确。

    4. 检查防火墙和安全设置:防火墙或其他安全设置可能会阻止 DCA1000 与计算机进行通信。请检查防火墙设置,并确保允许 DCA1000 的通信。

    5. 更新驱动程序和软件:确保您使用的是最新版本的 DCA1000 驱动程序和相关软件。尝试升级到最新版本,以解决可能的兼容性问题。

    6. 检查 DCA1000 配置:确保 DCA1000 的配置正确,并且与您的应用程序或采集设置相匹配。检查 DCA1000 的配置文件和参数,确保它们与您的需求一致。

  • 你好,如果用有网口的电脑直接连,DCA1000可以连上,但是换一台电脑用拓展坞连就不行,拓展坞和网线都没问题,电脑和几天前都可以正常采数据,但是昨天开始就突然不行了。网线都有插牢,网络设置也正确,防火墙和杀毒软件也都是关闭的

  • 这种情况可能是由于拓展坞的驱动程序或网络设置问题导致的。以下是一些可能的解决方法:

    1. 确认拓展坞的驱动程序已经正确安装,并且已经更新到最新版本。您可以尝试重新安装或更新拓展坞的驱动程序,以确保其正常工作。

    2. 检查网络设置,确保拓展坞和电脑之间的网络连接正常。您可以尝试使用其他网络设备(例如路由器或交换机)连接电脑和DCA1000,以排除网络连接问题。

    3. 确认电脑和DCA1000之间的网络设置正确。您可以尝试使用其他电脑连接DCA1000,以确定是否存在其他电脑连接问题。

    4. 检查DCA1000的网络设置,确保其与电脑和拓展坞兼容。您可以尝试重新设置DCA1000的网络设置,以确保其与您的电脑和拓展坞兼容。

  • 你好,网线接口的灯不亮是因为DCA1000的按钮被拨到DC_5V_IN一边了,拨回来后网线接口就亮了。但是set up DCA1000时仍然连接不上,显示timeout error。以太网的设置是没有问题的,之前也能成功采集数据,防火墙也已经关闭。