Part Number: AWR1843
lua文件采集数据主要通过三个函数:

Start Record ADC data和-Trigger frame的作用分别是什么呢?还没开始发帧是怎么记录数据的呢?两函数之间有一个RSTD.Sleep(1000)的语句,可以删去吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在AWR1843与mmWave Studio中使用LUA脚本进行数据采集时,"Start Record ADC data"和"Trigger frame"之间需要有一定的时间间隔。
1. Start Record ADC data(开始记录ADC数据):该函数用于启动ADC数据记录功能,开始采集雷达接收到的原始数据。调用该函数后,雷达会开始将接收到的数据存储到内部缓冲区中。
2. Trigger frame(触发帧):该函数用于触发雷达发送一个数据帧。调用该函数后,雷达会发送一个数据帧,该帧包含了雷达发送的脉冲和接收到的回波信号。
在数据采集过程中,"Start Record ADC data"和"Trigger frame"之间的时间间隔是必要的,以确保在发送数据帧之前已经开始记录接收到的原始数据。这样,数据帧中的回波信号才能与相应的原始数据对应起来。
关于"RSTD.Sleep(1000)"语句,它表示在两个函数之间暂停1秒钟的时间。这个时间间隔是为了确保在开始记录数据之后,有足够的时间进行准备和稳定,然后再触发数据帧的发送。根据具体的应用需求,您可以根据实际情况调整这个时间间隔,但通常建议保留一定的时间间隔以确保数据采集的准确性和可靠性。
总结起来,"Start Record ADC data"用于启动数据记录功能,"Trigger frame"用于触发数据帧的发送。它们之间需要有一个适当的时间间隔,以确保数据采集的正确性。"RSTD.Sleep(1000)"语句可以根据实际需求进行调整,但通常建议保留一定的时间间隔。