This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR1642BOOST: 使用MATLAB 控制mmwave studio 使用DCA1000时报错

Part Number: IWR1642BOOST
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

我使用了automation.lua,然后出现下面的报错,请问如何解决呢?

  • 以下是一些可能的解决方案:

    1. 确保您已正确配置DCA1000。请确保DCA1000硬件已正确连接并与计算机通信。检查DCA1000的电源和连接线是否正确连接,并确保在MATLAB中正确配置了DCA1000的参数。

    2. 检查MATLAB的版本和mmwave studio的兼容性。确保您使用的MATLAB版本与mmwave studio和DCA1000的要求相匹配。您可以查阅相关的文档和资料,以确保软件和硬件的兼容性。

    3. 检查自动化脚本的正确性。请确保您使用的automation.lua脚本是正确的,并且没有任何语法错误或配置问题。您可以仔细检查脚本的每一行,并确保所有的参数和配置都正确设置。

  • 我运行user guide给的脚本的MATLAB版本是2022b,mmwaveStudio使用的是R2015aSP1 32位,在user guide 中没有提到运行脚本必须使用某个版本的MATLAB.

  • 我使用MMwaveStudio能够成功读取ADC数据,但目前使用MATLAB 运行脚本不行

  • automation.lua我使用的是官方给的脚本,我只改了串口号和波特率

  • 上面信息有误,我使用的是AWR1843BOOST

  • 1. 确保脚本的兼容性:确保您使用的脚本与AWR1843BOOST芯片和MATLAB 2022b版本兼容。有时脚本可能需要特定版本的软件或工具才能正常运行。您可以查看脚本的文档或联系脚本的提供者以获取更多关于兼容性的信息。

    2. 检查脚本配置:确保您在脚本中正确配置了串口号和波特率,以便与AWR1843BOOST芯片进行通信。确保这些配置与您的实际设置一致。

    3. 检查串口连接:确保您的MATLAB能够正确连接到AWR1843BOOST芯片。您可以使用MATLAB提供的串口通信函数(如`serialport`)来打开和配置串口连接,并确保与芯片的通信正常。

    4. 检查数据读取:如果您能够成功使用MMwaveStudio读取ADC数据,但在MATLAB中无法运行脚本,您可以尝试检查数据读取的部分。确保您在MATLAB中使用的数据读取方法与MMwaveStudio中的相同,并且能够正确解析和处理数据

  • 我使用另外一个脚本‘AWR1843Raw_cap.lua’可以进行操作,但是另外一个就不行

  • 如果您可以使用另一个脚本进行操作,但是无法使用另一个脚本,则可能是因为这两个脚本使用了不同的方法或API来与AWR1843BOOST进行通信或读取数据。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。