您好,我这边是使用AWR2243自研的雷达板,通过一片2243作为master,12片2243作为slave,其中12片2243仅打开RX通道,TX通道关闭;其中master仅打开TX通道,RX通道关闭;遇到的问题如下:
1. 在同一次采样中,部分RX芯片在暗室内能检测到目标,但ADC采样画出的波形幅值很小,在正负0.05V左右波动
2. 在同一次采样中,部分RX芯片在暗室内检测不到目标
目前已确定Master芯片输出的20G信号正常,Slave接收到的20G信号也正常;请问还可以通过检查哪些内容确认问题点呢? 2243的配置是通过SPI进行交互