This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MMWCAS-DSP-EVM: SD读取使用

Expert 1815 points
Part Number: MMWCAS-DSP-EVM


MMWCAS-DSP-EVM上的SD如何进行读取其中的数据以及如何启动SD卡?

  • 您可以通过以下步骤来读取SD卡中的数据并启动SD卡:

    1. 连接SD卡:将SD卡插入MMWCAS-DSP-EVM上的SD卡槽中。确保插入正确,并且SD卡与槽位接触良好。

    2. 配置硬件:根据MMWCAS-DSP-EVM的用户手册,确保正确配置硬件。这可能包括设置电源供应、连接SD卡槽位以及其他相关硬件设置。

    3. 软件配置:在DSP开发环境中,您需要进行一些软件配置来读取SD卡中的数据和启动SD卡。这些配置可能包括设置SD卡的文件系统、SD卡的挂载点以及读取和写入SD卡的代码。

    4. 读取数据:使用DSP开发环境中提供的函数或API,您可以通过指定SD卡的路径和文件名来读取SD卡中的数据。具体的函数或API取决于您使用的开发环境和编程语言。

    5. 启动SD卡:如果您希望启动SD卡上的操作系统或应用程序,您需要在DSP开发环境中配置启动选项,并确保SD卡中包含适当的启动文件。

  • 插在开发板上的SD卡中的数据是怎么读取的?是通过外插在电脑上的micro SD卡读取吗

  • 您好,是的

  • micro SD怎么通过电脑读取开发板上SD卡的数据呀

  • 使用一个SD卡读卡器,将SD卡插入读卡器的SD卡槽中。