请问这两个板子加一块功耗多大,是手册说的12V*3A,大概36W吗?户外做实验可用锂电池组供电吗?对电源纹波等有要求吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MMWCAS-DSP-EVM和雷达级联板的总功耗是12V * 3A,大约为36W。
如果您在户外进行实验,可以使用锂电池组作为电源供电。然而,需要注意以下几点:
1. 电池组容量:确保您选择的锂电池组具有足够的容量来支持系统的运行时间。功耗较高的设备可能需要更大容量的电池组。
2. 电源稳定性:对于雷达系统等敏感设备,电源纹波和噪声可能对性能产生影响。因此,建议选择电池组或电源适配器提供的电源具有较低的纹波和噪声水平。
3. 电池管理:确保您具备适当的电池管理措施,例如电池保护电路、充电管理和电池状态监测,以确保电池的安全和寿命。