This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1642BOOST: 端口

Part Number: AWR1642BOOST


软件都已经下载了,这个XDS110 Class Application/User UART的COM端口,这个端口怎么找不到?

  • 请按照以下步骤进行操作:

    1. 确保您已经正确连接了AWR1642BOOST开发板到计算机的USB接口。

    2. 打开设备管理器:在Windows操作系统中,可以通过按下Win+X键,然后选择"设备管理器"来打开设备管理器。

    3. 在设备管理器中,找到"端口 (COM和LPT)"部分,并展开该部分。

    4. 寻找名为"XDS110 Class Application/User UART"或类似名称的端口。该端口通常以COMx的形式显示,其中x是一个数字。

    如果您在设备管理器中找不到"XDS110 Class Application/User UART"端口,请尝试以下解决方法:

    1. 确保AWR1642BOOST开发板已正确连接到计算机的USB接口,并且开发板的电源已打开。

    2. 检查USB线缆是否正常工作,并尝试更换USB线缆。

    3. 确保您已经正确安装了AWR1642BOOST开发板的驱动程序。