Hi ti team,
OPT3101 EVM配合MSP430F5529LP校准问题
1一:查阅网络资料,E2E论坛上描述可以通过Latte上位机软件的脚本读取OPT3101所有寄存器的参数,可实现读取方案的校准参数,怎样添加脚本与运行脚本;链接如下:
2:OPT3101EVM提供的SDK中OPT3101_configuration.cpp 文件是否需要使用OPT3101_ConfiguratorTool 重新生成,若需要,该如何配置;
3:SDK中打开INLAB_STEP_1 条件编译,进行设定距离上的相位校准时,是否需要去掉光电接收管上覆盖的黑色电工胶带;校准的距离SDK中设定时10mm,20mm,80mm,120mm;这个距离是否能根据实际情况,保证振幅在16000-24000的范围内灵活调整;
4:SDK中的用户手册说明需要使用恒温箱进行照明串扰温度校准与相位偏移温度校准,这两个校准步骤在工厂校准中是否是必须的,在工厂校准怎么来做