This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1642BOOST: mmWave Studio CLI Tool

Part Number: AWR1642BOOST


请问我在使用 mmWave Studio CLI 工具时,可以不按照官网文档中所描述的那样比如:  下载SDK版本和烧入mmwave_Studio_cli_xwr16xx.bin文件吗,因为我之前烧入过.bin文件,所以我想直接进行运行工具,这样可以吗

  • 您好,为了确保正常运行mmWave Studio CLI工具,建议您按照官方文档中的指导进行操作。

    烧录.bin文件是为了确保设备上的固件与mmWave Studio CLI工具相匹配,以便正常通信和功能操作。如果您之前已经成功烧录了.bin文件,并且您的设备与mmWave Studio CLI工具版本兼容,那么您可以尝试直接运行工具。

    然而,如果您跳过了这些步骤,可能会导致工具无法正常运行或出现其他问题。因此,为了确保最佳的使用体验和功能性,请按照官方文档的指导进行操作。