我在程序里开启lvds的hw传输,采样率是256,数据类型是复数,1443有4个接收天线,按照计算我应该接到的数据量是256*2*2*4=4K。但我实际接到的却只有2K的数据。是哪里有问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在程序里开启lvds的hw传输,采样率是256,数据类型是复数,1443有4个接收天线,按照计算我应该接到的数据量是256*2*2*4=4K。但我实际接到的却只有2K的数据。是哪里有问题吗?
根据您的计算,您预期应该接收到的数据量为256 * 2 * 2 * 4 = 4096(4K)。
然而,您实际接收到的数据量只有2K。这可能是由以下几个原因引起的:
1. 配置错误:请确保您在程序中正确配置了LVDS传输参数,包括采样率和数据类型。检查您的代码,确保没有错误的配置导致数据量不足。
2. 数据丢失:在传输过程中,可能会发生数据丢失。这可能是由于传输链路的噪声、干扰或其他问题引起的。您可以尝试优化传输链路的设置,例如增加传输带宽、减少干扰源等。
3. 数据处理问题:在接收到数据后,您可能进行了某些数据处理操作,例如降采样或滤波等。这些处理操作可能导致数据量减少。请检查您的数据处理代码,确保没有意外的数据丢失或处理错误。
4. 硬件问题:最后,可能存在硬件问题,例如电路连接问题或设备故障,导致数据量不足。请检查硬件连接,确保所有连接正确,并排除硬件故障的可能性。