This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2944EVM: 请问EVM板上的OSC_CLKOUT只能输出40MHz的 XTAL时钟信号吗

Part Number: AWR2944EVM


是否可以输出clean-up PLL或者APLL的时钟信号

  • AWR2944EVM 上的 OSC_CLKOUT 引脚只能输出 40MHz 的 XTAL 时钟信号。其设计用途是为了提供一个稳定的参考时钟信号,供其他外部设备使用。

    如果您需要输出 clean-up PLL 或 APLL 的时钟信号,您可以考虑使用其他引脚或接口来获取这些时钟信号。