你好,想咨询一下AWR2243关于相同调频斜率干扰(调频斜率平行干扰)问题,当两台雷达使用相同的波形参数(相同的起始频率及调频斜率)进行工作,并且两台雷达互相照射,请问AWR2243内部是否有抑制相同调频斜率的信号干扰的功能,如果芯片内部具有干扰抑制的功能,那么干扰抑制具有什么特性?对ADC数据会产生什么影响?干扰抑制功能是否可以关闭?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AWR2243是一款 76GHz 到 81GHz 高精度 Automotive 车载雷达传感器,专门用于车辆的高精度感测和测距。在雷达系统中,相同调频斜率干扰是一个常见的问题,当两个雷达系统使用相同的波形参数进行工作时,相互之间会产生干扰。
AWR2243 芯片内部具有一些抑制相同调频斜率干扰的功能。这些功能通常是通过波形设计和信号处理算法来实现的。具体来说,AWR2243 可以通过调整波形参数和信号处理算法来抑制相同调频斜率干扰,以提高系统的抗干扰能力。
对 ADC 数据的影响取决于具体的干扰抑制算法和实现方式。一般来说,干扰抑制算法可能会引入额外的信号处理延迟,以及对信号动态范围和精度的一些影响。这些影响通常可以通过合适的信号处理和校准来进行补偿。
在 AWR2243 中,干扰抑制功能通常是固定的,不能直接关闭。如果需要关闭干扰抑制功能,可能需要通过其他手段,例如修改波形参数或者使用外部滤波器等方式来实现。