This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MMWCAS-DSP-EVM: 在MMWCAS-DSP-EVM板上通过USB连接UVC摄像头问题 — tda2xx_cascade_linux_radar配置

Part Number: MMWCAS-DSP-EVM


尊敬的TI社区成员,
我正在尝试通过MMWCAS-DSP-EVM板自带的USB接口连接UVC摄像头,当前使用的是tda2xx_cascade_linux_radar版本配置。当我将摄像头连接至板上的USB3.0接口时,系统没有任何反应。
请问我需要如何修改配置文件,才能使UVC摄像头得到支持?是否有必要安装额外的驱动程序或内核模块?面对USB接口无反应的情况,有哪些故障排查步骤建议?
感谢任何帮助或相关文档的指引。

  • 您好,

    要使UVC(USB Video Class)摄像头得到支持,您可能需要在Linux内核中启用UVC驱动程序。在Linux中,UVC摄像头通常由`uvcvideo`内核模块提供支持。

    首先,您可以通过以下步骤来排查USB接口无反应的问题:

    1. 确认硬件连接:首先确保摄像头和USB接口连接正确,摄像头是否正常工作。您可以尝试将摄像头连接到另一台计算机上,以确认摄像头本身是否存在问题。

    2. 检查内核模块:在Linux系统中,使用`lsmod`命令可以列出当前加载的内核模块。您可以检查是否有`uvcvideo`模块加载。如果没有加载,您可能需要在内核配置中启用`uvcvideo`模块,并重新编译内核。

    3. 检查内核配置:在内核配置中,您需要确认是否启用了UVC支持。您可以通过`make menuconfig`或`make nconfig`等命令进入内核配置界面,在`Device Drivers -> Multimedia support -> Media USB Adapters -> USB Video Class (UVC)`下确认是否启用了该选项。

    4. 检查设备树配置:如果您使用的是设备树来配置硬件,您可能需要确认设备树中是否正确配置了USB控制器和UVC摄像头。

    5. 检查日志:在连接摄像头时,您可以查看系统日志(例如`dmesg`命令)以获取关于USB设备连接和驱动加载的信息。

  • 请问USB接口没有电压,需要怎样进行配置?

    谢谢!

  • 1. 硬件连接问题:首先,确保 USB 接口的电源线正确连接到主板或电源适配器上。检查 USB 接口的供电是否正常,可能需要使用万用表或其他测试工具来测量电压。

    2. 驱动程序问题:在某些情况下,USB 接口的电压可能受到系统中的 USB 控制器驱动程序的影响。确保你的系统上已加载了正确的 USB 控制器驱动程序,并且没有出现任何错误或警告信息。

    3. 系统配置问题:有些系统可能需要在 BIOS 或 UEFI 设置中启用 USB 接口的电源管理功能。检查系统的 BIOS 或 UEFI 设置,确保 USB 接口的电源管理选项已启用。

    4. 检查电源适配器:如果你使用的是外部电源适配器来为 USB 设备供电,确保适配器正常工作并能够提供足够的电压和电流。

    5. 检查 USB 设备规格:有些 USB 设备可能需要更高的电压或电流才能正常工作。确保你的 USB 设备符合 USB 规格,并且能够在所需的电压和电流范围内工作。