MMWCAS-DSP-EVM+MMWCAS-RF-EVM级联板测试的时候怎么在mmwave studio中修改测试距离,生成的结果中最远距离15m?怎么修改呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 打开mmWave Studio软件,连接MMWCAS-DSP-EVM和MMWCAS-RF-EVM级联板。
2. 在mmWave Studio的主界面上,点击“Sensor Configuration”按钮,进入雷达配置页面。
3. 在雷达配置页面上,点击“Profile Configuration”选项卡,选择需要修改的profile。
4. 在profile配置页面上,找到“Chirp Configuration”选项卡,修改“Start Frequency”和“Slope”参数,以改变测试距离。
5. 修改完成后,点击“Save”按钮保存配置,然后点击“Start/Stop”按钮开始测试。
6. 测试完成后,在mmWave Studio的主界面上,点击“Visualize”按钮,查看测试结果。最远距离15m的结果可以在“Range-Azimuth Heatmap”图中查看。
您好,
要显示300m距离,需要进行更多的参数设置和数据处理。
您可尝试以下步骤:
1.设置合适的“Range Resolution”参数,该参数用于控制雷达信号的分辨率,即能够分辨的最小距离。一般情况下,分辨率越高,需要的信号带宽就越大。在mmWave Studio软件中,该参数可以在Sensor Configuration窗口的“Profile Configuration”选项卡中进行设置。
2.设置合适的“Frame Configuration”参数,该参数用于控制雷达信号的帧率和帧数。在mmWave Studio软件中,该参数可以在Sensor Configuration窗口的“Frame Configuration”选项卡中进行设置。
3.进行数据采集和处理,将雷达接收到的信号转换为距离信息。在mmWave Studio软件中,可以使用Data Capture和Data Visualizer工具进行数据采集和处理。
4.根据采集到的数据,进行距离信息的提取和显示。在mmWave Studio软件中,可以使用Data Visualizer工具进行距离信息的显示。