This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MMWCAS-DSP-EVM: 数据传输

Expert 1815 points
Part Number: MMWCAS-DSP-EVM


MMWCAS-DSP-EVM+MMWCAS-RF-EVM进行采集数据量300M的时候会出现丢包现象,可以怎么解决呀?

  • 会出现丢包现象

    可能是由于数据传输速度过慢或者数据处理能力不足导致

  • 解决方法:

    1. 提高数据传输速度:可以尝试使用更高速的接口或者通信协议来传输数据,例如使用更高速的接口(如USB 3.0、Ethernet等)或者优化数据传输的协议和算法,以提高数据传输速度。

    2. 优化数据处理算法:如果丢包是由于数据处理能力不足导致的,可以尝试优化数据处理算法,提高数据处理的效率和速度,以确保能够及时处理和存储大量的数据。

    3. 增加存储容量:如果数据传输速度已经足够快,但仍然出现丢包现象,可以考虑增加存储容量,以确保能够及时存储所有的数据。

    4. 检查硬件连接:确保硬件连接稳定可靠,避免因为连接问题导致数据丢失。