This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2944: 单天线发送问题

Part Number: AWR2944


ti工程师你好

 由于天线设计问题,我现在需要将雷达配置为第一个模式tx0发射天线发送,第二个模式剩下三个天线发送,但是始终返回配置失败,请教是否能使用单天线发送,如果可以,能否以demo为例,指明修哪里,感谢各位工程师百忙之中抽空解答

  • 天线设计问题

    请问是什么天线设计问题?


    始终返回配置失败

    配置代码是什么?log信息能否发一下?

  • 1.我们将TX0 天线的阵列设计为指向天线  其余为非指向天线,所以不能在一个模式中同时发送,需要一个模式发TX0,后面模式发其余三个天线

    2.配置代码

    a).在mmw_cli_HECR.c中配置为 

    sensorStop
    flushCfg
    dfeDataOutputMode 3
    channelCfg 15 15 0
    adcCfg 2 0
    adcbufCfg -1 1 0 0 1
    lowPower 0 0
    profileCfg 0 77 267 7 57.14 0 0 70 1 384 13349 0 0 30
    profileCfg 1 77 250 7 57.14 0 0 60 1 192 10000 0 0 30
    chirpCfg 0 5 0 0 0 0 0 14
    chirpCfg 6 11 1 0 0 0 0 1
    advFrameCfg 2 0 0 1 0 2
    subFrameCfg 0 0 0 6 16 200 0 1 1 200
    subFrameCfg 1 0 6 6 64 200 0 1 1 200
    guiMonitor -1 2 1 0 0 0 1
    cfarCfg 0 1 3 16 0 0 1 24.0 0 7 0 1
    cfarCfg 0 0 3 16 0 0 1 15.0 0 7 0 1
    cfarCfg 1 1 3 16 0 0 1 24.0 0 7 0 1
    cfarCfg 1 0 3 16 0 0 1 15.0 0 7 0 1
    compressionCfg 0 1 0 0.5 8
    compressionCfg 1 1 0 0.5 8
    intfMitigCfg 0 15 18
    intfMitigCfg 1 15 18
    localMaxCfg 0 6 40
    localMaxCfg 1 6 40
    antennaCalibParams 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
    measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
    analogMonitor 0 0
    calibData 0 0 0
    aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90
    sensorStart

    b).在mmwdemo_rfparserDDMA.c中配置为 

    MmwDemo_RFParserHwAttr MmwDemo_RFParserHwCfg =
    {
    SOC_ADCBUF_SIZE,
    0x0,
    0xF
    };

    c).在objectdetection.h中配置为

    #ifdef SOC_AWR2944
    #define MAX_NUM_AZIM_TX 4
    #define MAX_NUM_ELEV_TX 0
    #define MAX_NUM_RX 4

    d)错误打印信息为

    Error: DPM Report 4 received with error:-40121 arg0:0x64 arg1:0x84e6c4
    [Cortex_R5_0] Error: DPM Report 4 received with error:-40121 arg0:0x64 arg1:0x1025bf98
    ASSERT: 0.191275s: C:/ti/high_end_corner_radar/src/2944/demo/mss/mss_main.c:MmwDemo_DPC_ObjectDetection_reportFxn:2262: 0 failed !!!

  • 你好,

    从射频配置来说,这样的配置是没有问题的。但是对于这个demo软件,默认demo是按照DDMA的配置来实现的,所有的数据搬移,数据处理都是和DDMA处理配合的,所以你只修改配置,代码是无法正常运行的。

    你可以参考这个demo实现的中文应用文档说明:

    基于AWR2944的汽车雷达DDMA波形的原理和实现

    Thanks,

    Chris