This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MMWCAS-RF-EVM: 级联雷达雷达校准

Part Number: MMWCAS-RF-EVM
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

TI技术人员您好:

我在使用AWR2243级联板(RF+DSP)校准出现了问题,我使用的是MIMO模式,配置文件和分析的matlab代码均为官方提供,使用角反距离测试板子5m,角反RCS  1平米,测试环境(空旷马路)如下:

运行代码结果如下:

请问这是不是校准失败了?能否提供解决思路?

  • 您好,

    在使用AWR2243级联板(RF+DSP)进行雷达校准时,出现了问题。您使用的是MIMO模式,配置文件和分析的Matlab代码均为官方提供。在5米的角度反射距离测试中,得到的角度反射截面积(RCS)为1平方米。在这种情况下,可能存在校准失败的情况,因为通常情况下,角度反射截面积不会达到这么大的值。

    解决这个问题的思路如下:

    1. 检查硬件连接:确保AWR2243级联板(RF+DSP)的硬件连接正确,包括天线、电源、以太网等连接。

    2. 校准参数:检查您使用的校准参数是否正确。确保配置文件和Matlab代码中的校准参数与您的实际硬件和测试环境相匹配。

    3. 测试环境:确保测试环境是合适的。在空旷的马路上进行测试是一个不错的选择,但需要确保没有干扰源和遮挡物影响到测试结果。

    4. 校准过程:重新审查校准过程,确保每一步都按照官方提供的指南进行。在MIMO模式下,需要特别注意校准参数的设置和校准步骤的执行。

    5. 数据分析:使用Matlab代码对采集到的数据进行分析,确保数据处理和计算的算法正确,并且没有误操作或者计算错误。

  • 您好:请问您说的“因为通常情况下,角度反射截面积不会达到这么大的值。”是什么意思?

    我是使用手册所说的该参数的角反(三角形,L=4.5cm,RCS=1.13m^2);f=77GHz

    谢谢!

  • 您好,

    抱歉,我可能误解了你的问题。在雷达系统中,RCS是一个描述目标对雷达波的反射能力的参数。RCS的单位通常为平方米(m^2),表示目标对雷达波的反射能力。RCS的值越大,意味着目标对雷达波的反射能力越强。

    在你提到的情况下,你使用手册中给出的参数是一个角反射截面积为1.13平方米的目标,工作频率为77GHz。这个RCS值相对较大,意味着这个目标对雷达波的反射能力很强。这可能对雷达系统的性能产生重要影响。

    我的原话中提到“通常情况下,角度反射截面积不会达到这么大的值”,是指在一般情况下,目标的RCS值通常不会很大,而1.13平方米对于一般目标来说是一个相对较大的数值。因此,这样的RCS值可能代表着一个相对大或者复杂的目标。

    在雷达系统设计和应用中,了解目标的RCS值对于目标检测、跟踪和识别非常重要。根据目标的RCS值,雷达系统可以评估目标的大小、形状和材料特性,从而帮助系统实现更准确的目标检测和识别。

    因此,你提供的RCS值为1.13平方米的目标在77GHz频率下具有很强的反射能力,这可能对你的雷达系统设计和应用产生重要的影响。希望这能够帮助你更好地理解这个参数的意义。